结果:找到"物联网 串口屏 油烟机 串口通信 嵌入式",相关内容1000条
- 启明智显2.4寸串口屏应用于电热水瓶方案
- 受国内大多居民喝煮沸后的自来水的生活习惯影响,热水壶市场常年保持着较高的销量,其中新增需求和家庭更新换代是主要的市场需求动力。但热水壶存在结构简单、功能单一等问题,无法满足消费者对水控温的需求,因此在各厂商进行产品升级,采用智能控温、防干烧、超温保护功能于一体的加热装置的升级迭代下,电热水瓶应运而生。对于消费者来说,产品的安全性能和健康品质是他们最为看重的,而对于企业来说,产品的智能化是一场从技术研发到产品升级的革命,电热水瓶要体现智能化不仅是在操作的便捷上,更多的是要解决千万用户饮水的整个过程智能化、精细化,在提高产品安全性的同时,注重水质的提升,只有在此基础上推出的智能产品才能真正打动消...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 智能厨电 物联网 串口屏 嵌入式 串口通信 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-12-28 14:18:00
- 2.1寸旋钮屏在多功能早餐机上的应用方案
- 在当今社会快节奏的工作和生活环境下,早餐常常极易被人们忽视或是随意解决,其很大一部分原因在于人们不想花费太多时间在吃早饭这件事上,早餐机的出现有力地缓解了人们吃早饭的客观及心理阻力。早餐机作为近年流行起来的厨房小家电,其火爆正是因为满足了当代人对于饮食的精致且快速的需求,加之集多种功能于一身、占据空间小且操作简单等优势特点,对于厨房新手、不愿意花时间做饭、赶时间的小伙伴来说早餐机无疑是一件厨房“神器”。在家电市场整体下滑的环境里小型创新型厨房小家电脱颖而出,为新兴小家电品牌创造了新的风口。在当前早餐机市场呈现井喷状的情势下,如何洞察消费者新需求,撬动产品细分市场是各厂商亟需思考的问题。企业应...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 串口屏 串口通信 厨电 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-12-06 15:44:00
- 集WIFI、蓝牙连接的2.4寸串口屏智能烤箱应用方案
- 近年来由于烹饪潮的持续风靡,烹饪行业正展现出强大的市场潜力。中国饮食文化源远流长,烹调技艺各具风韵,其中,煎、烤、炸类美食广受人们的欢迎。酥香松脆的煎烤美食,能够让身体释放出更多的多巴胺,给平凡生活带来慰藉,作为制作此类美食的主要工具,烤箱越发频繁地出现在各家庭的厨房中。目前国内烤箱市场增长迅速,过去三年连续实现了50%以上的年增长率,但其普及率远远不及一些西方国家,因此仍具有广阔的市场空间。在这个快节奏的现代社会,生活琐碎磨灭了人们的耐心,告别繁琐才能让人们体验到烹饪乐趣。操作简单,更加智能化以及辅助提升烹饪水准直击当下消费者对厨电的期待和向往,兼顾品质与健康的生活成为新的消费旋律,但随着...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 串口屏 烤箱 嵌入式 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-11-29 17:43:00
- 低至79元的WIFI&蓝牙4.3寸串口屏方案,降本增效就靠它了!
- 这是一个和过去不同的时代。进入5G时代,万物互联的大幕已经拉开,万物互联已成为时代发展趋势。在科学技术不断创新发展和应用需求的全面升级之下,越来越多不同行业的设备依赖于物联网,技术壁垒上的突破,也引发越来越多的创新应用脱颖而出,世界正在面临并将继续朝着基于互联网的解决方案发展。当下,各领域各行业的厂商不约而同地推动自身产业的智能化和联网化,主动适应智能物联网时代的浪潮,彩屏显示已然成为大势所趋,产品底层技术的迭代,在助力品牌扩宽应用场景的同时也能在消费者层面获得良好反馈。然而,各品牌在产品智能化升级的应用需求与开发成本普遍较高的问题上陷入两难,为此启明智显推出一款低至79元的WIFI&...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 串口屏 串口通信 乐鑫 嵌入式 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-10-27 16:27:00
- 启明智显|4.3寸串口屏应用于油烟机方案分享
- 在人类文明不断进步的带领下,厨房文化完成了从青铜灶具到无烟厨房的演变,厨房的使用与人们的身体健康存在着紧密的联系,因此人们越发重视厨房油烟问题,不断提高对烹饪环境的要求以及享受烹饪过程的需求,厨房油烟机在我们的生活中扮演着越来越重要的角色,一台油烟机显然已经成为家家户户的厨房标配。随着消费升级和健康意识的提升,过去传统的产品已经无法满足消费者更多的需求,消费人群的不断年轻化,新一代85、90后消费主力军在关于产品的选择方面,不再只是过去所追求的物美价廉,还特别关注产品的外观设计。因此,油烟机产品也越来越朝向个性化和高端化的方向发展,在设计上更加注重性能与科技的结合,外观上的艺术化与家装环境相...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 串口屏 油烟机 串口通信 嵌入式 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-10-21 11:31:00
- 启明智显分享|3.5寸串口屏助力洗衣机产品迭代换新
- 利用科技力量减轻人们的劳务负担,解放人们的双手一直以来都是家电产品的使命,也是人工智能技术的起点之一。作为在众多传统大家电产品中较早融入到家庭生活的产品,洗衣机已然陪伴了我们数十年,尽职尽责地履行着自己的义务。自诞生起,洗衣机产品的定位及需求点就已经十分明确,较强的功能性使得它在人们生活中不可替代,逐渐成为现代家庭不可或缺的刚需产品之一,也使得洗衣机行业在在较长一段时期都具有稳定性的特征。伴随着物质生活水平的提高以及人们的消费升级,中国洗衣机行业将迎来大洗牌,迎来新的蜕变,其中,健康化、智能化、超高端化是当前产品发展的一大重点趋势。据数据显示,我国城镇家庭每百户洗衣机拥有量达到了99.7台,...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 串口通信 乐鑫 嵌入式 洗衣机 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-10-11 16:37:00
- 4.3寸串口屏应用于电热水器方案分享
- 近几年来,作为家庭刚需的热水器产品市场饱和度高,已到达产业升级的调整阶段,且电热水器市场因产品同质化严重,大量消费者的痛点问题无法得到解决而走向低迷,消费者更倾向于选择体验感更加舒适、使用更加便捷的燃气热水器,电热水器产品的规模增长明显放缓。但随着“双碳”战略落地并推进实施,作为高碳产品的燃气热水器因需反复加热,废气排放量多而与践行的“双碳”目标背道而驰,因此,对环境较为友好的电热水器将有望迎来市场回春。随着消费者收入水平和生活质量逐渐升高,低价产品已经无法完全满足用户的需求,推出简单创新的产品,并不能真正提升电热水器的竞争力,只有推出颠覆性创新、真正可以打动消费者的产品,在健康化、高端化、...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 串口屏 串口通信 热水器 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-10-09 10:27:00
- 启明智显|4.3寸串口屏应用于智能炒菜机方案分享
- 现代人追求高效品质生活的美好愿望以及社会科技的不断发展持续推动着一种新兴经济形态的出现,即懒人经济。懒人经济的崛起也成为智能家电行业新的增长引擎,自动炒菜机便是这一经济形态下的产物。对于很多居住于快节奏生活的一二线城市人来说,在辛苦工作一整天之余,还要消耗一到两个小时的时间来做饭,无疑是一件痛苦的事情,他们更愿意采取点外卖或者吃自热食品的方式来解决一顿晚餐。这样的方式虽然方便快捷,但在食材安全、卫生情况等问题上却令人担忧。自动炒菜机的出现不仅迎合了消费者追求高效品质生活的需求,更是解决了食材卫生、安全的健康难题,让没有时间烹饪的人们也可以安心享受健康的饭菜。随着人们消费能力不断上升,消费需求...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 串口通信 串口屏 炒菜机 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-09-15 10:42:00
- 集WIFI、蓝牙、语音交互多功能的2.1寸旋钮屏助力破壁机智能升级
- 在消费升级的大背景下,人们对品质生活的需求日益增长,豆浆机、搅拌机、榨汁机等小型家用厨电逐渐进入消费者视野。然而由于豆浆机与榨汁机产品功能单一,消费者购入后最终大部分闲置家中,使用频次较低,市场规模增长也不尽人意。集多种功能为一身的破壁机功能强大,一台破壁机具备榨豆浆、榨果蔬汁、搅拌粉碎、熬粥、制汤、研磨等多种功能,所以在功能的使用上,破壁机一机多用,化繁为简,既符合当下年轻一代消费人群快节奏的生活,又能解决大多数城市居住空间受限的弊端;既能提高人们生活品质,又满足了养生、健康等需求。如此看来,破壁机的市场发展空间充足,打造差异化是提高产品市场竞争力的关键点,为此启明智显带来了2.1寸旋钮屏...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 物联网 串口通信 串口屏 破壁机 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-09-09 16:51:00
- 3.5寸串口屏在红酒柜上的应用方案
- 近几年来,在消费大升级的背景下,在人们对健康品质生活追求的驱动下,一大批家电产品迅猛发展,纷纷想要在这片经济浪潮中占有一席之地。酒柜作为家电产品中相对高端的品类,也毫不例外地成为了人们消费能力提升的受益者。随着各种酒文化愈发普及,酒柜的市场需求量也在迅猛增长,生活水平的改善及中产人群的扩张,不仅推动了非刚性需求的高端家电购买意愿,同时也对高端家电的技术、容积等要素提出了更高的要求,人们的消费观念在朝着更理性化的方向升级,对高端家电需求并非只是单纯对高价格的追求,而是对家电本身的品质以及购买和使用过程中的体验的追求。对于自生产以来就被定位为高端产品的酒柜来说,未来的发展离不开高端消费人群的推动...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 串口通信 酒柜 串口屏 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-09-09 15:17:00
返回